请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P 1、路由器加入协调器、协调器记录路由器在其关联列表中。 在 协调器的 ZDO_JoinIndicationCB 上、 CapabilityFlags 为0x8E。
2.擦除路由器的 NV 并将路由器更改为终端设备、然后再次进行关联加入。 终端设备无法加入此协调器。 和 协调器的 ZDO_JoinIndicationCB 的 CapabilityFlags 变为3或1、2或4。