This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:高 PA 和2.4GHz 输出都有必要?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652P, SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1214417/cc2652p-high-pa-and-2-4ghz-outputs-are-both-necesary

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC1352PSysConfigZ-stack

您好!

我有一个简单的问题。 我之前从 TI 评估板以及第三方查看了许多 CC1352P 和 CC2652P 设计。 所有这些器件都集成了两个射频输出。 我在 Zigbee 协议设计中的想法是仅使用 高 PA 输出并避免射频开关、因此我有两个问题:

1.-正如您在随附的图片中看到的、是否可以从硬件中移除2.4GHz 路径、射频高 PA 是否可以正常工作?

2.-由于所有第三方都 使用两个射频输出、您知道两者同时使用的优势吗?

提前感谢。

Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    如果您不打算使用射频开关、当然也可以移除其他路径上的组件和射频开关。 T

    通常同时使用传导和辐射。 辐射路径(也称为天线路径)是蓝牙操作的主要方法、而传导路径用于测试和故障排除。

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢包子

    一个问题是、如果我仅使用高 PA 输出、是否可以使用 Zigbee 协议的所有功能?

    提前感谢。

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好、Jose。  Z-Stack 在高 PA 输出下完全启用。  确保在 SysConfig Z-Stack ->无线电模块内或在应用初始化期间使用 Zstackapi_sysSetTxPowerREQ 将发射功率增加到大于5dBm、以便无线电在需要传输 Zigbee 数据包之前知道高 PA 操作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan。