Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、
您好!
我正在努力使 NVS 能够开发我们的应用、从而将其用于固件更新。 我在 SysConfig 中设置了多个区域、能够读取、写入和擦除这些区域、但我不知道如何从编译加载到这些区域、也不知道如何跳转到这些区域。 一个区域是主程序、另一个是新下载的程序、另一个区域是用于将新程序移动到旧位置的区域。 如何设置该区域、以便将 main 分配给我指定的特定区域。 现在看看存储器映射、它似乎默认为存储器0x0、然后我创建的区域出现了。 我想运行主程序、并用它来加载另一个新程序、然后跳转到加载器、用它来移动新程序、然后跳转到新程序并重新启动。
这是 NVS 的有效利用计划吗? 或者是否有其他更好的方法。 我们有一种奇怪的通信方法、因此似乎不能选择引导加载程序。
TICLANG 编译器。
让我知道你可能还需要什么信息或见解,对我来说有点新的地形。