This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:LP-CC2652R7、UART 通信问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1212577/lp-cc2652r7-lp-cc2652r7-uart-communication-problem

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652R

您好、TI 团队:

我正在 Code Composer Studio 上使用 LP-CC2652R7和 XDS110调试探针。

首先、我在 SDK 上测试了 uart_callback 示例、是因为我是新手。

我继续在键盘上键入"Z"。
您可以在捕获的图像中看到"Z"。
但垃圾字符太多了。


另外、我在 XDS110和 Launchpad 之间进行了连接、如下所示。

DI02:XDS110的 UART RX
DI03:XDS110的 UART TX
GND:XDS110的 GND
VCC 3V3:XDS110的 TGTSUPPLYOUT

希望您的友好帮助。

此致、
JG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、jg:

    您是否指的是 LP-CC2652R7板载的 XDS110?  您在 CCS 终端上将波特率设置为什么?  初始设置可能为9600、但 UART_callback 示例 默认为115200。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它用于连接外部 XDS110、而不是 LP-CC2652R7中的 XDS100。
    因为我们的定制电路板只有 CC2652R。 因此、我想使用相同的方法进行检查。
    CCS 中的串行终端设置为115200波特率。

    此外、我还在 LP-CC2652R 上尝试了 XDS110。
    很遗憾、它没有进一步显示以下错误。
    连接到目标时出错:
    (错误-242 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    电路板配置文件可能不正确。
    (仿真软件包9.10.0.00080)


    要在 LP-CC2652R 上使用 XDS110、只需将 LP-CC2652R 的 USB 连接到主机 PC 吗?

    感谢您的支持、

    JG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 CC2652R7 LaunchPad 用户指南 和 XDS110调试探针 文档中的"LaunchPad 硬件的高级使用"部分。  XDS 跳线的位置尤其重要。  如果您仍然遇到问题、则可以考虑提供硬件设置的映像。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LP-CC2652R 的板载 XDS110验证了 UART_CALLBACK 示例是否效果良好。
    如您所说、跳线设置存在问题。

    但我需要将外部 XDS110与 LP-CC2652R 的板载 CC2652R 连接。

    我连接了外部 XDS110和 LP-CC2652R、如下所示。
    蓝色:XDS110 UART RX <-> LP-CC2652R DIO2
    黄色:XDS110 UART TX <-> LP-CC2652R DIO3.
    红色:XDS110 TGTSUPPLYOUT <-> LP-CC2652R 3V3
    黑色:XDS110 GND <-> LP-CC2652R GND


    但是、它无法像下面的 CCS 图像那样正常运行。

    请给我更多的建议。

    谢谢。

    JG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多图像。  我没有看到任何特别错误的设置。  确保 XDS110 TX 连接到 CC2652R RX、反之亦然。  您还可以使用其他通信终端进行测试、例如 PuTTY 或 Tera Term。

    此致、
    Ryan