This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 获取所有网络设备。

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1211554/how-to-get-all-network-devices

您好!

是否有办法将所有器件连接到网络? 这是一种网络扫描。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件连入网络后、会广播其网络和 IEEE 地址、并且主机应用程序可以尝试记录所有连入的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试过、但假设已经形成了一个网络、是否有办法扫描该网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试广播 ZDP_MgmtLqiReq 从 ZDP_MgmtLqiRsp 收集邻居路由器并将 ZDP_IEEEAddrReq 发送给所有路由器以从 ZDP_IEEEAddrRsp 收集关联设备表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZDO_MGMT _LQI_RSP 是否仅返回路由器网络地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,ZDO_MGMT_LQI_RSP 返回仅包括路由器的邻居。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该怎么做  您必须订阅"ZDO IEEE 地址响应"才能收到此消息的数据响应  根据 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 平均值写入? 您如何订阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得您不必订阅此内容。 不能 从 ZNP 收到 ZDP_IEEEAddrRsp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监控和测试 API 指的是定义了 MT_ZDO_CB_FUNC、该 API 在 ZNP 项目中默认启用。  如果 ZNP 从 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 接收并显示 ZDO_IEEE_ADDR_RSP 、则会清除此标志。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个器件连接到一 台地址为 25538 (十进制)的路由器、但是当我发送 IEEEAddrREQ 时、我得知相关器件的数量为0、为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着没有终端设备连接到路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应确保您的  ZDO_IEEE_ADDR_REQ ReqType 设置为0x01、并检查 ZDO_MGMT_LQI_REQ。

    此致、
    Ryan