Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
主题中讨论的其他器件:Z-stack
您好! 我的项目基于两个主要任务:"SampleApp_task" (Z-Stack 的应用任务入口点)
和"Mc2MainTask":我的任务,声明和启动的 方式与其他任务相同。
这两个任务都是在 main()函数内配置的:
------------------
/*配置应用程序任务。 */
Task_Params_init (&taskParams);
taskParams.stack = myTaskStack;
taskParams.STACKSIZE = APP_TASK_STACK_SIZE;
taskParams.priority = 2;// Priorità maggiorex Stack?
Task_structure (&myTask、taskFxn、&taskParams、NULL);
//为应用特定的逻辑添加另一个任务
Task_Params_init (&taskParams2);
taskParams2.stack = myTaskStack2;
taskParams2.STACKSIZE = APP_TASK_STACK_SIZE;
taskParams2.priority = 2;
Task_structure (&myTask2、taskFxn2、&taskParams2、NULL);
------------------
下面是一个问题:开始时,我可以只启动我的应用程序,然后在一段时间后启动"SampleApp_task" (从我的任务?)
同样:我可以 在任务中重新启动"SampleApp_task"吗?
正如你可以看到,我不是那么熟悉处理任务.. 我希望有人可以帮助我与几个 C 源代码行..
非常感谢
路易吉