This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:任务延迟启动/重新启动

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1234858/lp-cc2652rb-task-delayed-start-restart

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:Z-stack

您好! 我的项目基于两个主要任务:"SampleApp_task" (Z-Stack 的应用任务入口点)

和"Mc2MainTask":我的任务,声明和启动的 方式与其他任务相同。

这两个任务都是在 main()函数内配置的:

------------------

/*配置应用程序任务。 */
Task_Params_init (&taskParams);
taskParams.stack = myTaskStack;
taskParams.STACKSIZE = APP_TASK_STACK_SIZE;
taskParams.priority = 2;// Priorità maggiorex Stack?
Task_structure (&myTask、taskFxn、&taskParams、NULL);

//为应用特定的逻辑添加另一个任务
Task_Params_init (&taskParams2);
taskParams2.stack = myTaskStack2;
taskParams2.STACKSIZE = APP_TASK_STACK_SIZE;
taskParams2.priority = 2;
Task_structure (&myTask2、taskFxn2、&taskParams2、NULL);

------------------

下面是一个问题:开始时,我可以只启动我的应用程序,然后在一段时间后启动"SampleApp_task" (从我的任务?)

同样:我可以   在任务中重新启动"SampleApp_task"吗?

正如你可以看到,我不是那么熟悉处理任务.. 我希望有人可以帮助我与几个 C 源代码行..

非常感谢

路易吉