This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:我需要将示例固件 rFCarrierWave 配置为2.4GHz、但在操作时出现编译错误。

Guru**** 2979230 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1236267/cc1352p7-i-need-to-configure-the-sample-firmware-rfcarrierwave-to-2-4ghz-but-i-have-compile-error-while-doing-it

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、TI!

  示例固件 rFCarrierWave  配置为868MHz (并完美地工作)、如下图所示:

我需要将示例固件 rFCarrierWave 配置为2.4GHz。

但是、当我进行下图所示的更改时、我在构建工程时收到错误消息。

将此项目配置为2.4GHz 的正确方法是什么?

非常感谢。 此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    通过更改 SysConfig 内部的设置、您已经更改了 ti_radio_config.c 的命名约定、并且必须相应地重命名 rfCarrierwave.c 内部的引用。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,赖安!  

    真诚地感谢你!! 工作正常!!

    请回答最后一个问题:  

    在下面显示的配置下、它会以14dBm 通过 PA 进行传输?
    我的怀疑是因为在5dBm 时有另一个 TX 功率(我想这是针对禁用 PA 的情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个 TX 编号可能适用于低于1GHz、而第二个 TX 编号适用于2.4GHz。  由于 rfCarrierWave 示例最初用于 Sub-1GHz、因此不会生成20dBm 2.4GHz 配置、因此您可能需要禁用 ti_turnace_config.c SysConfig 生成并相应地从 Smart RF Studio 7导入值。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    非常感谢!

    我原来的问题是有些设备不容易连接到 ZigBee ZNP。 因此、要使用频谱分析仪检查信号、我将使用 rfCarrierWave 固件。 到目前为止、没有放大器的信号看起来会在频谱分析仪中进行调优。 如果使用 rfCarrierWave 固件和频谱分析仪我验证信号是否正确调谐、我是否可以认为在 ZNP 中也会正确调谐信号?

    注:  两个固件(rfCarrierWave 和 ZNP)具有相同的 xCAP 值。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以比较每个项目的 ti_radio_config.c 设置、然后配置无线电、以确定是否有任何重要的差异。  您还可以使用 Smart RF Studio 7来测试您的定制设计的无线电。

    此致、
    瑞安