This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在 ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP 中设置增量电容器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1240871/cc1352p7-set-the-delta-capacitors-in-zr_sw_ota_client_onchip

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、TI!

我需要在示例工程 ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP 中配置 Δ 电容器。

但在该项目中、SysConfig Devices Configuration 被禁用(查看图片)。

那么、如何启用器件配置或通过其他一些方法来配置 Δ 电容器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    CCFG 在 BIM 应用程序中针对 OAD 项目配置、因此您需要修改  \SOURCE\ti\devices\ \startup_files\ccfg.c 或将文件内容复制/粘贴到 /Application/ccfg_app.c 并按照 ccfg_app.c 文件中的建议删除 ccfg.c include。  

    此致、
    瑞安