This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:mt 命令 OTA

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1236353/cc1352p-mt-commands-ota

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

TI 您好

我正在通过 mt 命令开发 OTA 远程上传、但无法找到有关使用 mt 命令的 OTA 的更具体文档、请参阅文档"Z-Stack Monitor and Test API"和 Zigbee 空中固件升级。

如果有人了解 OTA 中有关 mt 命令的信息、会对我有很大帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    由于 OTA 作为 Zigbee 集群位于 ZCL 应用层、因此没有使用 MT 接口的特定 OTA 命令。  相反、您将使用 AF_DATA_REQUEST 命令、其 DATA 字段表示包含 OTA 命令的 ZCL 数据包。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我无法通过 OTA 服务器和 mt 命令更新器件。 我添加了一些关于我所做工作的图片。

    第一

    第三

    我从器件上的 OTA 服务器收到以下响应  

    这个答案是针对 MT 命令 AF_INcoming_MSG、  

    第四

    我从命令 AF 数据请求发送一 条关于前一条消息中的数据09 01 00 64的消息

    我不知道还需要做什么来更新器件

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 源不会自动寻址 OTA 功能、因为它位于 Zigbee 集群库(ZCL)的应用层上。  这就是某些 Z-Stack 示例特别在项目中包括 OTA 的原因、请参阅 片外 OAD 开关示例。 还提供了一些实例、用于 Z-Stack 用户指南中向应用添加客户端功能。  

    我建议让监听器日志捕获 ZC OTA 服务器和 ZR/ZT OTA 客户端之间的更新过程、并研究底层 OTA 应用程序代码、然后尝试使用 MT 命令复制该过程。

    此致、
    瑞安