This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:使用 CC2652PSIP 的 Thread 通信

Guru**** 2932040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1241335/cc2652psip-thread-communication-using-cc2652psip

器件型号:CC2652PSIP

您好!

我们使用 Thread 网络设计物联网产品。 使用的芯片是 CC2652PSIP。 我检查了 CLI_FTD、Doorlock、shade 等示例项目、并且运行正常。 我有一些疑问和要求,现列举如下:

1) 1)我希望在两个节点之间交换数据。 例如,如果按下开关,数据必须从一个节点传输到另一个节点。 数据传输是否 只能使用 CoAP 功能进行??? 是否有其他方法可以将数据传输到

2) 2)在 CLI_FTD 示例中、通过在终端中输入命令来启动上行链路上升、线程、CoAP 等。 在我的应用程序中,当我打开 FTD 节点时,他说服务必须启动,而无需在终端中输入命令。 启动服务的过程、步骤和 API 是什么。

3)在 MTD 节点中,我尝试了不同的打印功能在终端上输出文本消息,但它们都没有打印。 在终端中打印消息所用的 API 是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MTX:

    1)可以使用 ping 命令, 有关详细信息,请参见 Thread CLI Project Zero。

    2) CLI 示例的目的是提供命令行界面,而不是对线程网络启动操作进行假设。  您可以考虑将 RCP Linux 边界路由器相结合 来实现该过程的自动化。

    3) 3)您如何尝试打印函数、以及您正在使用哪个 MTD 项目?  应用示例已实现 通用用户界面(CUI) 、CLI UART 专用于命令行执行。  是否启用了第二个 UART2外设并将其用于 调试打印?  该连接必须使用反向通道 XDS110以外的辅助 UART 连接。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MTX:

    在此处与 Ryan 达成了一致。

    此外、请注意、Thread 类似于 IP (它实现了802.15.4上的 IPv6)。

    由应用程序对字节的解释而定。

    CoAP 就是这样的应用层。

    谢谢。
    托比