This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何从接收到的802.15.4帧中读取 RSSI 和 LQI?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1242884/lp-cc1352p7-how-to-read-rssi-and-lqi-from-received-802-15-4-frame

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我使用两个 LPC 套件。 一个作为发送器、另一个作为接收器。

发送器可以在802.15.4通道上发送所需数量的数据包。

接收器可以接收相同信号。 如何从每个接收到的数据包中提取 RSSI 和 LQI?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    请参阅 TRM 的第25.5.1.4和25.5.3.1节。  如果 在接收队列条目配置位字段中设置了 bAppendRssi (应该是 SysConfig 的默认设置)、那么 RSSI 应该被附加到 RX 队列条目元素中。  因此、您应该能够解析接收缓冲区以获得 RSSI 值。

    在 RSSI 和 LQI 之间转换是一个等式、已在 单独的 E2E 线程中共享

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供的信息。

    我查看了用于计算 LQI 的公式。

    出于学术兴趣、我想了解是否有提及这些常量的地方?

    每个芯片系列是否有所不同?

    MAC_SPICE_ED_MAX = 255、ED_RF_POWER_MIN_DBM =-90、ED_RF_POWER_MAX_DBM =-5

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该最小/最大范围源自数据表和规格。

    此致、
    瑞安