Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC1352P7 主题中讨论的其他器件:SysConfig
我使用两个 LPC 套件。 一个作为发送器、另一个作为接收器。
发送器可以在802.15.4通道上发送所需数量的数据包。
接收器可以接收相同信号。 如何从每个接收到的数据包中提取 RSSI 和 LQI?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
我使用两个 LPC 套件。 一个作为发送器、另一个作为接收器。
发送器可以在802.15.4通道上发送所需数量的数据包。
接收器可以接收相同信号。 如何从每个接收到的数据包中提取 RSSI 和 LQI?
谢谢
Karthik、您好、
请参阅 TRM 的第25.5.1.4和25.5.3.1节。 如果 在接收队列条目配置位字段中设置了 bAppendRssi (应该是 SysConfig 的默认设置)、那么 RSSI 应该被附加到 RX 队列条目元素中。 因此、您应该能够解析接收缓冲区以获得 RSSI 值。
在 RSSI 和 LQI 之间转换是一个等式、已在 单独的 E2E 线程中共享。
此致、
瑞安