This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:定制电路板的 OTA 问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1245214/cc1352p7-ota-problem-with-custom-board

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好、TI!!

我正在对示例工程 ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP_CC1352P7_4 SDK 7.10进行区域化。

OTA 可在不定制电路板的情况下完美工作。
但我需要定制电路板以配置内部差分偏置。
我会构建、复制并保存 ti_driver_config.c/h 文件、然后定制电路板并启用内部差分偏置。

完成上述自定义后、OTA 无法正常工作。 在第一次执行 OTA 后、我第二次尝试执行 OTA、结果卡在10%。 如果我重新启动、它会运行 JTAG 加载的映像。

(当然、我考虑到了 momoria 插槽)。

无需定制电路板、一切都能完美工作。

如何解决?
如何在不定制电路板的情况下实现内部差分偏置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    SysConfig 文件的射频设计模块 已将"2.4GHz 前端"指定为"内部偏置、差分模式"。  您对 ti_drivers_config.c 应用了哪些更改、是否更改了相应射频前端配置(默认前端_24G_DIFF_RF 和前端_24G_INT_BIAS)的 ti_drivers_config.h、以及是否已从"SysConfig Generated Files"视图中的构建中排除了 ti_drivers_config 文件?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    非常感谢!

    请检查随附的图像。 我无法设置"内部偏压"模式。  

    我不会更改 ti_drivers_config.c/h。 我只是将它们排除在构建之外以实现电路板自定义(如果不排除它们、我有一个构建错误)。

    自定义硬件是可以配置内部不同偏置的唯一方法

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不小心引用了不同的工程配置、因此造成了混淆。  在 SysConfig Board 视图中选择"使用自 定义板"(从 ti_drivers_config.c 中复制 rfDriverCallbackopSwitching 函数、并将其粘贴到 zcl_samplesw.c 的底部、但在定义中没有__attribute__(weak)))、然后您将能够更改此设置、而不会出现任何构建错误、也不需要使用自定义 ti_drivers_config.c/h 文件。  如果 OTA 应用程序继续失败、这表示硬件不支持您已应用的 SysConfig 更改。

    此致、
    瑞安