Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好、TI!!
我正在对示例工程 ZR_SW_OTA_CLIENT_ONCHIP_CC1352P7_4 SDK 7.10进行区域化。
OTA 可在不定制电路板的情况下完美工作。
但我需要定制电路板以配置内部差分偏置。
我会构建、复制并保存 ti_driver_config.c/h 文件、然后定制电路板并启用内部差分偏置。
完成上述自定义后、OTA 无法正常工作。 在第一次执行 OTA 后、我第二次尝试执行 OTA、结果卡在10%。 如果我重新启动、它会运行 JTAG 加载的映像。
(当然、我考虑到了 momoria 插槽)。
无需定制电路板、一切都能完美工作。
如何解决?
如何在不定制电路板的情况下实现内部差分偏置?
谢谢!