This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:TI SDK CLI_FTD 和 CLI_MTD 示例不带#39;t 闪存至新的 CC2674R10器件。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10, CC2674R10, CC2652R7, SYSCONFIG, UNIFLASH, CC1354P10, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1252964/cc2674r10-ti-sdk-cli_ftd-and-cli_mtd-examples-don-t-flash-to-the-new-cc2674r10-parts

器件型号:CC2674R10
Thread 中讨论的其他器件: CC2652R7SysConfigUNIFLASHCC1354P10、CC2674P10 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKLP-CC2652R7

我们已经成功运行多个针对 CC2652R7的 TI 示例。 特别是 CLI_FTD 和 CLI_MTD 在我们的定制电路板上运行良好、我们最近购买了一些与 CC2652R7引脚兼容的 CC2674R10器件。

为准备这款新芯片的构建、我安装了以下开发包。

SysConfig _1.16.2
simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24
ccs1240
uniflash_8.3.0

很遗憾、CC2674R10的 SDK 中还没有特定的示例、因此我改为针对 CC2652R7重新编译了熟悉的 CLI_MTD 和 CLI_FTD (来自这个最新的 SDK)。 虽然它在使用该特定芯片的电路板上加载和运行、但不适用于加载了 CC2674R10的新电路板。 我甚至不能让闪存步成功。 我已经附上了 CCS 错误面板的屏幕截图、当我尝试加载/运行 CC2674R10时会显示该屏幕截图。

我知道芯片仍处于初步阶段、但是否有可供我选择的权变措施来运行 CLI_MTD 或 CLI_FTD? 如有任何帮助,将不胜感激。 请再次查看随附的屏幕截图。


提前感谢!
S·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想我已经回答了自己的问题。 我应该尝试在 CC2674R10上运行的不是 CC2652R7示例、而是 CLI_MTD_LP_EM_CC1354P10_1_tirtos7_ticlang。 我将尝试这种方法。

    S·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您选择了正确的方法、但是必须完成一个迁移过程才能将默认的 cc13x4_cc26x4 Matter 示例从 CC1354P10迁移到 CC2674R10。  我会告知您何时公布了有关此主题的文档、同时我建议您 获取 LP-EM-CC2674P10-6来开始评估 SimpleLink 1MB 产品。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您提供快速回复。 我与团队分享了您的回答、他们问"这意味着什么?" 我试图用下面的陈述来回答他们,我想知道我是否正确? 我还应该说些什么吗? 我感觉我们可能处于一种保持模式、想要再次确认一下。

    "LP-EM-CC2674P10-6是您可以购买的物理 LaunchPad。 我认为这对我们没有什么好处。 根据我的理解、现在还没有 TI SDK 支持新的 cc2674R10、尽管发布说明提示7_10 SDK 将"基本"为芯片提供支持; 但我想、运行我们尝试移植的那种代码并非必要的、这类似于 Thread CLI_MTD 示例参考设计。"

    提前感谢!

    S·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想键入 LP-EM-CC1354P10-6、但在发布前未仔细查看我的消息(或您正在评估的堆栈)。  目前没有 CC2674P10 LaunchPad 计划。  如果您希望进一步评估 CC2674R10、则可以在 LP-CC2652R7 LaunchPad 上交换 CC2652R7器件。  请记住、SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v7.10 支持 CC2674R10、并且提供了 适用于 TI-OpenThread 堆栈的迁移指南。  Matter 在迁移支持方面落后、因为 Github 中存在解决方案、而非 SDK、但很快就会推出。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的、感谢您的澄清。 目前我们不需要任何 LaunchPad。 如果我们回到第一条消息、我提到我们拥有自己的定制电路板、并且已加载 CC2674R10 (将先前运行 CLI_MTD 正常的定制电路板替换为加载的 CC2652R7)。 对于这些新电路板、我希望从为其构建并运行的 SDK 中获取 CLI_MTD 示例。  我已经安装了 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 (和支持工具)、但想知道我应该构建哪个 TI 示例 CLI_MTD、因为目前还没有任何特定于 CC2674R10的示例。 我认为您可能建议我导入./examples/rtos/LP_EM_CC1354P10_6/thread/cli_mtd…的 CLI_MTD 示例、或者可能导入./examples/rtos/LP_EM_CC1354P10_1/thread/cli_mtd…、然后根据我们的自定义电路板 GPIO 分配调整 CLI_MTD.syscfg。 是这样吗? 它似乎与迁移指南所说的内容相符(我想是吗?)。 此外、我不明白 LP_EM_CC1354P10_6和 LP_EM_CC1354P10_1之间的区别、因此如果有重大事件、您可以一一一提。 感谢您的帮助、再次感谢。

    S·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。  我建议根据 定制硬件 部分使用 LP_EM_CC1354P10_6项目、并且 P10-6型号 专为2.4 GHz 运行而设计(尽管最终对于 CC2674R10无关紧要)。  来自 https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC1354P10: 

    • LP-EM-CC1354P10-1:868/915MHz 时最高为20dBm、2.4GHz 时最高为5dBm
    • LP-EM-CC1354P10-6:868/915MHz 时最高为14dBm、2.4GHz 时最高为10dBm

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常好、我会导入./examples/rtos/LP_EM_CC1354P10_6/thread/cli_mtd… 并根据我们电路板的 CC2674R10 GPIO 引脚排列调整 CLI_MTD.syscfg (与加载 CC2652R7时使用的引脚排列相同)。 按钮、LED、UART 的接线方式可能与常用 CLI_MTD.syscfg 配置的方式不同。 有一些其他的事情也在进行,但我会尝试,并在第二天左右回到你。

    S·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我立即遇到问题、因为它看起来像库存 CLI_MTD.syscfg 定义了一个假定使用三个 GPIO 引脚的射频块。 我们的定制电路板上没有射频块、我们需要将这些引脚分配给电路板的特定按钮、LED、UART 布局。 在下面的屏幕截图中、您可以看到"Remove All"按钮为灰色、我似乎看不到删除此块的方法。 在此之前、它使我无法根据需要将特定的 GPIO 定义落实到位。 有什么建议吗?

    S·K·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在尝试迁移 Thread 工程时遇到了不同的 SysConfig 问题、请稍候、我正在寻求 Thread 软件开发团队的进一步指导。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有的困惑、我深表歉意。  软件开发团队已确认 SDK 中不支持 Thread 迁移。   Matter 和 Thread 迁移计划在8月底之前提供支持。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、感谢您提供最新消息和快速响应。 您的支持通常非常好。 我们将在整个未来的一个月保持关注、但会暂时搁置我们的 CC2674R10工作。