Thread 中讨论的其他器件: CC2652R7、 SysConfig、 UNIFLASH、 CC1354P10、CC2674P10 、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 LP-CC2652R7
我们已经成功运行多个针对 CC2652R7的 TI 示例。 特别是 CLI_FTD 和 CLI_MTD 在我们的定制电路板上运行良好、我们最近购买了一些与 CC2652R7引脚兼容的 CC2674R10器件。
为准备这款新芯片的构建、我安装了以下开发包。
SysConfig _1.16.2
simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24
ccs1240
uniflash_8.3.0
很遗憾、CC2674R10的 SDK 中还没有特定的示例、因此我改为针对 CC2652R7重新编译了熟悉的 CLI_MTD 和 CLI_FTD (来自这个最新的 SDK)。 虽然它在使用该特定芯片的电路板上加载和运行、但不适用于加载了 CC2674R10的新电路板。 我甚至不能让闪存步成功。 我已经附上了 CCS 错误面板的屏幕截图、当我尝试加载/运行 CC2674R10时会显示该屏幕截图。
我知道芯片仍处于初步阶段、但是否有可供我选择的权变措施来运行 CLI_MTD 或 CLI_FTD? 如有任何帮助,将不胜感激。 请再次查看随附的屏幕截图。
提前感谢!
S·K·