This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:Matter 例程照明无法连接 amzon Alexa

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1260494/lp-cc2652r7-the-matter-routine-lighting-cannot-connect-amzon-alexa

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

嗨、团队:

我的客户遇到了以下问题,您能看一下吗?  

我的 CC2652R7板下载了 Lighting-app 程序、然后我直接测试了连接到 Raspberry Pi 的边缘路由测试才能工作。 现在我没有连接到 Amazon 的声音、这里是一条消息、我报告了连接到我们 Matter 设备的 Amazon Alexa 出错。 如何解决该问题?

我的长安 BTN-1密钥格式的出厂设置如下:

我正在使用 Amazon Alexa 将照明与下面的错误消息配对:  

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用这个板来连接 Raspberry Pi 的边界线路、现在连亚马逊的声音都没有、我说是错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TI 目前获悉其 Matter 解决方案当前与 Amazon 生态系统不兼容、正 相应地与他们合作以解决该问题。  同时,我建议您使用 Google 或应用生态系统,或者 与您的 OTBR 一起使用芯片工具。   另请参阅 Matter SimpleLink Academy Labs。

    此致、
    瑞安