This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:ZigBee 通信入门

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538-CC2592EMK, Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1270738/cc2538-cc2592emk-zigbee-communication-getting-started

器件型号:CC2538-CC2592EMK
主题中讨论的其他器件: Z-stackCC2538

您好!  
一天的问候!!

我想做的事  
我有两个   CC2538-CC2592EMK 套件 、并想通过 UART 的主机微控制器和某种类型的 AT 命令在它们之间进行通信。

TI 部件    : CC2538-CC2592EMK
工具      :CCS IDE

主机 MCU:STM32F407  
接口  : USART  

我所做的、  
1) 1)在 Windows 平台上使用 CCS IDE 设置环境、并使用 JTAG 调试器 成功编译和调试 LED 演示。  

2) 2)从 此处下载 Z-stack、以工作和探索 ZigBee 网络。 在社区中、 我找到了 SDK 支持部门唯一的 IAR 工作平台示例。


需要您的以下支持

1) 1)不确定 从 采用 CC2538-CC2592EMK 的 ZigBee 平台上的何处开始。 是否有 用于开发 CC2538-CC2592EMK 的文档指南和教程? 请与我分享。  
2) 2)是否有任何预编译二进制文件可用于处理和测试通信?  请与我分享、 是否有任何类型的软件工具可将这些二进制文件上传到套件中?    
3)是否有任何基于 GUI 的软件工具可用于 通过 USART/USB 进行通信,以便在它们之间设置模式、配置和共享数据?  
4) 4)如果有 可用于入门 和环境设置的文档、您可以与我分享吗?


尽快等待您的响应。  
 
谢谢。此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urvisha、

    1) Z-Stack 3.0.2\Documents 文件夹包含 《Z-Stack 3.0示例应用程序用户指南》和 《Z-Stack 3.0开发人员指南》 PDF,而 API 文件夹也包含《Z-Stack ZNP 接口规范 PDF》。
    2) Z-Stack 3.0.2\projects\ZStack\ZNP\CC2538\dev 文件夹 包含可用于 ZNP 的预构建映像。
    3) 3) Z-Stack 3.0.2\Tools\Z-Tool 是 Z-Tool 所在的位置、用于使用简单 GUI 接口与 ZNP 进行通信。
    4) 4) 本社区博客上提供了基本说明、您还可以进一步搜索 类似的 E2E 结果

    此致、
    瑞安