Other Parts Discussed in Thread: CC2538-CC2592EMK, Z-STACK, CC2538
主题中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2538
您好!
一天的问候!!
我想做的事
我有两个 CC2538-CC2592EMK 套件 、并想通过 UART 的主机微控制器和某种类型的 AT 命令在它们之间进行通信。
TI 部件 : CC2538-CC2592EMK
工具 :CCS IDE
主机 MCU:STM32F407
接口 : USART
我所做的、
1) 1)在 Windows 平台上使用 CCS IDE 设置环境、并使用 JTAG 调试器 成功编译和调试 LED 演示。
2) 2)从 此处下载 Z-stack、以工作和探索 ZigBee 网络。 在社区中、 我找到了 SDK 支持部门唯一的 IAR 工作平台示例。
需要您的以下支持 ,
1) 1)不确定 从 采用 CC2538-CC2592EMK 的 ZigBee 平台上的何处开始。 是否有 用于开发 CC2538-CC2592EMK 的文档指南和教程? 请与我分享。
2) 2)是否有任何预编译二进制文件可用于处理和测试通信? 请与我分享、 是否有任何类型的软件工具可将这些二进制文件上传到套件中?
3)是否有任何基于 GUI 的软件工具可用于 通过 USART/USB 进行通信,以便在它们之间设置模式、配置和共享数据?
4) 4)如果有 可用于入门 和环境设置的文档、您可以与我分享吗?
尽快等待您的响应。
谢谢。此致、