Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P 主题中讨论的其他器件:Z-STACK
团队成员
- 我同时为30个终端设备通电并请求加入同一个网络、考虑到空气拥塞、可以接受其中一些设备无法安装。 因此、 器件在失败后3秒再次加入、直到成功加入。
- 问题是、即使我关闭了大多数设备以减少拥塞、某些设备也永远无法成功加入。 从监听日志中、我知道终端设备发送了关联请求并获得 协调员的响应、而协调器之后没有向终端设备发送网络密钥。 另外、如果我重新启动协调器、器件就可以成功加入网络。 因此我认为问题在于协调器侧。
- 另外一点是、如果30个终端器件一个接一个地加入、而不是同时加入、也可以加入。 是否有人遇到了同样的问题? 请帮助分析一下、谢谢。
此致
亚历克斯