This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何将所有器件同时加入同一个网络

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1271117/cc2652p-how-about-all-devices-join-the-same-network-simultaneously

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

团队成员

  • 我同时为30个终端设备通电并请求加入同一个网络、考虑到空气拥塞、可以接受其中一些设备无法安装。   因此、 器件在失败后3秒再次加入、直到成功加入。
  • 问题是、即使我关闭了大多数设备以减少拥塞、某些设备也永远无法成功加入。 从监听日志中、我知道终端设备发送了关联请求并获得 协调员的响应、而协调器之后没有向终端设备发送网络密钥。  另外、如果我重新启动协调器、器件就可以成功加入网络。 因此我认为问题在于协调器侧。
  • 另外一点是、如果30个终端器件一个接一个地加入、而不是同时加入、也可以加入。 是否有人遇到了同样的问题?  请帮助分析一下、谢谢。

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您要评估什么 SDK?  您能否提供监听器日志并识别某些未加入的器件?  您可以尝试增大 stack_task_stack_size 和 app_task_stack_size 来补偿该流量 、或监控堆是否发生溢出、 但最终 TI 不会针对此类使用情况测试 Z-Stack 解决方案、并建议您交错加入器件。 如果您可以检测到问题已经发生、也可以从其应用程序代码触发协调器的复位。

    此致、
    瑞安