This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:CCS 代码执行挂起

Guru**** 2932140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1268586/lp-cc1352p7-ccs-code-execution-hangs

器件型号:LP-CC1352P7

您好!

使用 CCS 版本:12.2.0.00009。 代码使用 TI RTOS (单线程)。

通常、代码执行会突然挂起(在调试模式下)。 无法进行进一步调试。

编译器优化设置为0或 false 时、情况相同。

请查看附加的 snapshop。 请帮助解决此类问题。

谢谢

卡尔蒂克

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    它看起来像是 RTOS 不知何故崩溃。 但是、假设您位于 Error.c 中、您可以借助错误块获得导致崩溃的原因信息。

    将帮助您调试应用程序代码。

    您也可以使用 src 进一步解决该问题:https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/rov_guide/html/ROV/ROV rov.html

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    已尝试 ROV 视图。 它不显示任何内容。

    请参阅随附的(查看事件)。

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    您应该从窗口最左边的部分将 BIOS 模块载入 ROV。

    是否显示有任何误差?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我没有加载 BIOS 模块。 我关闭了"Getting Started"弹出窗口并单击"Task"

    谢谢

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    您使用的是 LaunchPad 还是定制电路板?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我使用的是 launchpad 板。

    谢谢

    卡尔蒂克