This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:设置默认 PA 和高 PA 功率级别

Guru**** 2757935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1282355/cc1352p7-set-default-pa-and-high-pa-power-levels

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC2652P7

您好!

我使用的是基于 CC2652P7芯片的定制设计电路板。

使用的 SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

示例参考:rfPacketTx_LP_CC1352P7_4_nortos_gcc

这是射频堆栈 PHY 配置。 它清楚地表明最大功率限制为10dBm。

您能否澄清以下内容:

(1)请为我提供清晰的过程/示例代码以配置-20dBm 至+20dBm 之间的 TX 功率级别。

(2)有一个天线切换回调例程(rfDriverCallbackAntennaSwitching)、需要用户在应用程序中编写。

该回调例程实际上何时执行?

(3)在天线切换回调例程中、我们只需要驱动连接到切换天线的 GPIO 控制信号(用于高功率传输)。

(4)不确定此主题是否相关、在项目中尝试将器件切换到 CC2652P7时、该工具会抛出错误(附加快照)。如何解决该问题?

谢谢

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    1) 1)这已在上一个 E2E 主题中解答: https://e2e.ti.com/f/1/t/1274602 

    2) 2)在无线电初始化期间以及输出路径从默认 PA 变为高 PA 操作时执行它。

    3)  从 Sysconfig 生成的 ti_drivers_config.c 中复制 rfDriverCallbackAntennaSwitching  并将其粘贴到应用程序文件中,然后删除"__attribute__((weak))",以便  根据应用程序需要修改函数。  存在  可用的相关 E2E 主题。

    4) 您无需切换设备,因为 软件映像可以直接应用。  您只需选择"使用自定义板"选项即可。  

    此致、
    瑞安