Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
主题中讨论的其他器件:Z-STACK
您好!
我正在研究如何更大限度地降低 ZED 的功耗、并注意到有一个与 SDK v7.10开始的轮询周期相关的已知问题。
ZigBee-1617 =使用大轮询周期值时 Z-Stack 休眠 ZED 意外激活
这是在几篇文章中提到的,但这个问题的原始描述不知何故回避了我。 那么、我的问题是:到 SDK v7.10为止、轮询周期的允许范围是多少? 60秒(60000ms)是否会被视为很大?
一个相关的问题是:如果我们将轮询周期更改为60000ms 并且这是允许的、那么与父 ZR/ZT 设备上的数据缓存相关的其他参数的正确值是什么?
排队的消息轮询周期(ms)
数据响应轮询周期(ms)
重新加入消息轮询周期(ms)
请提前告知并表示感谢。
ZL