This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Z-Stack 中休眠 ZED 的轮询周期允许范围是多少?

Guru**** 2931170 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1306067/cc2652p-what-is-the-allowed-range-for-poll-period-for-sleepy-zed-in-z-stack

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

您好!

我正在研究如何更大限度地降低 ZED 的功耗、并注意到有一个与 SDK v7.10开始的轮询周期相关的已知问题。

ZigBee-1617 =使用大轮询周期值时 Z-Stack 休眠 ZED 意外激活

这是在几篇文章中提到的,但这个问题的原始描述不知何故回避了我。 那么、我的问题是:到 SDK v7.10为止、轮询周期的允许范围是多少? 60秒(60000ms)是否会被视为很大?

一个相关的问题是:如果我们将轮询周期更改为60000ms 并且这是允许的、那么与父 ZR/ZT 设备上的数据缓存相关的其他参数的正确值是什么?

排队的消息轮询周期(ms)

数据响应轮询周期(ms)

重新加入消息轮询周期(ms)

请提前告知并表示感谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于已知问题 ZigBee 1617的任何评论?  我认为您提到的培训实验室没有涵盖该问题。 据我所知、它只是使用了默认的数字3秒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    请在您的其他 E2E 主题 以及此 相关主题中查看我的回答。  可以接受8分钟(480000 ms)或更短的轮询周期。  根据我在另一主题中给出的说明、其他轮询周期应该保持不变。

    此致、
    瑞安