This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:将基于 CC2674R10的客户板连接到 SmartRF Studio

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1310788/cc2674r10-connect-cc2674r10-based-customer-board-to-smartrf-studio

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

大家好、  

我想将 Smart RF Studio 与基于 CC2674R10的客户电路板一起使用。 文档很旧(SmartRF Studio 7教程产品、CC 调试器用户指南)我们更新的器件的建议设置是什么?  

CC 调试器+ CC1111用作与客户电路板相连的 USB 软件狗?  

或者我们是否可以利用更新的调试器,例如 XDS110?  

此致

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC26xx 器件、应使用 XDS110而不是 CC 调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey Ficara:

    我希望你们做得好。 在 dev.ti 上、我们的 SDK 中提供了一些有关如何调试器件的良好文档/指南、尤其是通过 此链接。  

    正如 YIKai 所说的、您应该使用 XDS110调试器。

    在 SmartRF Studio 7上、我们有 CC2674R10选项。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  

    因此、您确认为了使用 SmartRF Studio 7或8、可以通过 cJTAG 端口将 CC2674R10连接到 XDS110  、即连接 SWDIO、SWCLK、RST、VDD 和 GND?

    此致

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey:

    SmartRF 8目前只有 CC2340R5 (在 v1.0.0上);我推荐 SmartRF 7、因为它支持 CC2674R10。 您应该能够使用 cJTAG 端口来连接 XDS110调试器、或使用10引脚连接器(如果可用)(JTAG 连接器和引脚排列(TI.com))。  

    谢谢。
    A·F