This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:如何更改应用的定义? 等等。 从锁传输到传感器。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1300152/cc2652r7-how-do-i-change-what-an-app-is-for-example-from-lock-to-a-sensor

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

我正在尝试将我的锁定应用更改为传感器应用。 这样、我就有希望让它发送通知。 "我知道,我知道你在胡说什么。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您采取了哪些步骤? 您关注的是哪个帖子?

    你说"把它弄乱"是什么意思?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1229899/cc2652r7-building-the-contact-sensor-app-for-ti-cc2652r7/4645166?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=how%20to%20make%20lock%20app%20into%20a%20sensor%20app%20cc2652r7#4645166

    我想,这是一个我努力追求的目标,但我不得不把事情搞砸了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不知道这是否重要、但我正在使用 connectedhomeip GitHub。 Matter 或 TI-Matter 无法在我的计算机上正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1229899/cc2652r7-building-the-contact-sensor-app-for-ti-cc2652r7/4645166?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=how%20to%20make%20lock%20app%20into%20a%20sensor%20app%20cc2652r7#4645166

    我想,这是一个我努力追求的目标,但我不得不把事情搞砸了。

    [/报价]

    我猜是,这里的步骤是用于代码库的早期版本(6个月前),所以可能这些步骤可能不能完全在更新的代码库上工作。

    "你说什么? 您的观察结果是什么让您这么说?

    我还没有尝试过这些步骤、并计划进一步研究。 我将在2-3个工作日内提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新启动并下载了一个干净的版本的 connectedhomeip。 因此我知道以前的版本会更长。 我目前正在尝试基于接触式传感器应用程序的新功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我只是尝试开发一个传感器应用、以便我可以将我的产品传感器连接到。

    我曾尝试过执行传感器接触应用、但无法进行编译。 我正在尝试编译所有群集、但仍有问题。 如果我可以将锁定应用程序更改为传感器、那就很好了。 但我不能得到它不是一个锁在谷歌的家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    感谢您进一步解释您的用例。

    接触式传感器是您的最终用例吗?

    还是其他传感器?

    如果您的用例涉及其他类型的传感器、那么我们可能应该寻找一种更通用的解决方案。

    您更喜欢专门使用接触式传感器吗?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试制作一个适配器、我可以出售该适配器以将其添加到我制造的检测系统中。 然后、检测系统向 CC2652R7板发送信号(我需要该板设置传感器、以便它会发送传感器已激活的通知)。 我使用了锁定应用程序、并学习了如何对输入引脚进行编程(在这里有人的帮助下、我不知道我必须更改下拉至 PD)。 我已经尝试移植锁应用程序以接触传感器。 但是、我无法让它正常工作。 我知道我必须更改集群、才能更改 google home/Matter 识别设备的方式。 这是我遇到问题的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不知道这是接触传感器还是占位传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将来、它将从2个不同单元获取2个输入、合并一个 AND 语句、并向用户推送通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、目前接触式传感器可能是一个很好的开始、因为物质回收有一个框架:
    https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/contact-sensor-app

    接触传感器也由 Google 提供支持:
    https://developers.home.google.com/matter/supported-devices 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我一直在努力的东西。 我在阅读有关端点和集群的更多信息后再次尝试它。 我不知道器件从锁定变为传感器的位置。 但是、我无法对它进行 git 编译。 因此、我将浏览锁定应用程序上的文件、看看我是否缺少重要信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经处理了接触式传感器。 我已经更改了 build 和 args 文件。 我可以制定目标、但目标无法完成。 据称缺少"gen/slogc/ti_nradio_config.c"、没有已知的规则进行构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现我搞错了,但它不会编译,因为 LED.h 不是一个文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它无法编译。 我是否必须重新开始并将锁定更改为传感器? 接触传感器的唯一示例是用于不同的芯片。 我尝试使用他们拥有的东西,并转换它,但它不起作用。 我不知道还有什么事情要做、因为什么都不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用由 Matter Device 规范中定义的器件类型(例如门锁)决定、器件类型指定构成它的集群。 群集指定它们支持哪些属性和命令。

    Matter 应用中的端点可托管设备类型。

    这都是主要案件规范的"数据模型"部分的一部分。

    有一个针对端点/设备的静态配置、此配置为每个示例应用生成(例如 lock-app、contact-sensor-app)。
    它用作初始化代码的一部分、代码路径/调用堆栈如下所示(较早的版本为第一个):

    1. 应用任务::初始化
    2. 芯片::服务器:: getInstance(). Init (initParams)
    3. InitDataModelHandler()
    4. emberAfEndpointConfigure()

    这是应用端点被初始化的地方。 这些端点的内容决定设备类型。

    我需要确切了解构建接触式传感器应用程序所需的步骤。 我可以查看这些内容、并在2-3个工作日内为您提供最新信息(可能会因节假日而延迟)。
    但与此同时、下面是一个最近有人添加新示例的实例: https://github.com/project-chip/connectedhomeip/pull/29861 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我也看过这个。 我注意到的最大区别是、接触式传感器应用程序在集群中没有通用文件(有一些缺失)和服务器文件夹。 门锁和空气净化器应用程序在集群文件夹中都有一个服务器文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 社区成员、您好!

    感谢您在 E2E 论坛上提出有关 TI SimpleLink 器件的问题! 能够最好地回答您的询问的主题专家在假期不在办公室。 1月初返回后、他们将审查您的帖子并在24小时内提供初步回复。

    为确保快速有效地解决您的问题、请确保您已提供与您的请求相关的所有信息。 这可能包括:SimpleLink SDK 版本及其依赖项、使用的硬件、引用的示例以及重现问题的步骤。 还请提供任何可以帮助进一步确定问题的调试信息、屏幕截图、代码片段或终端日志。

    此致、
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的内部团队会努力构建 Matter 的"通用应用程序"。

    这应该能够满足您的需求。

    我请求预估这将何时就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这已经是几周了。 我的任务是执行另一项任务。 我目前还在继续开发接触式传感器应用程序。 Matter 的"通用应用程序"在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题、会发生。

    通用应用程序尚未发布、但将来会发布。 配置 Matter Device Type 应该会更容易。