This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:TI 是否具有用于 Zigbee 的 MQTT 示例代码?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1315552/cc2651r3sipa-does-ti-has-mqtt-example-code-for-zigbee

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2651R3

尊敬的支持团队:

我不确定是应该调用 MQTT2Zigbee 还是 Zigbee2MQTT?

它们是否都存在阻?

我们是否有相应的示例代码?  

我的客户将 Zigbee 用于其应用、

但通过应用层 MQTT 实施要容易得多。

他们询问我们是否有此类代码来减少他们在 CC2651R3SIPA 上的工作量。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 CC2651R3上运行 ZNP、它应该能够与 Zigbee2MQTT 一同使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白、感谢您提供的信息。

    我们是否有相应的示例代码或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 dev.ti.com/.../node 上找到该指南、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Yikai,我不熟悉这个字段。

    我可以说、我们没有直接 Zigbee2MQTT 的示例。
    但我们有 ZNP 示例、用户可以在这个方面实现 MQTT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zigbee2MQTT 是一个开源 Zigbee 主机应用实现并且可以与不同的 Zigbee 网络处理器一同工作。 TI ZNP 是一个不同的选择、因此我回答说、您可以在 CC2651R3上运行 ZNP 来与 Zigbee2MQTT 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    由于 Zigbee2MQTT 是一个第三方解决方案(即不由 TI 维护)、因此您将从他们的 在线指南中获取所有信息

    此致、
    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!