This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在大型 Zigbee 网络(1000个节点)中

Guru**** 2753505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1312709/cc2530-in-a-large-zigbee-network-1000-nodes

器件型号:CC2530

在大型 Zigbee 网络(1000个节点)中、由于芯片限制、Zigbee 网络中的节点数不能太大。 但是、在一些实际情况下、需要更多 Zigbee 节点、因此需要设置多个 Zigbee 协调器来建立多个 Zigbee 网络。 最后、一个节点是否可以收集所有信息并将其上传到 Zigbee 中的 PC? 如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 www.ti.com/.../swra650b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QD Zhang:

    由于 RAM /闪存限制、您不应将 CC2530用作 Zigbee 3.0协调器信任中心、请参阅 swra635 了解更多信息。  对于规模如此之大以至于一个 ZC 不适用的网络、应使用多个 Zigbee 网关 解决方案、每个主机都连接到一个公共物联网生态系统。   开始之前、您可以参考 Zigbee Linux 网关 Project Zero SimpleLink Academy 实验。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这种方法是将每个协调器链接到网关、并通过网关上传信息然后进行聚合吗?

    我还有另一个问题要问您:

    Zigbee 局域网是否可以直接限制网络节点数量? 例如、将协调器网络节点限制设置为100并阻止其他器件加入、这是否可以实现? 是否有任何相关信息?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、您会有多个协调器 、负责运行来自不同网关安装的不同 Zigbee 网络、每个协调器都连接到一个通用物联网解决方案、该解决方案聚合所有 Zigbee 消息。  您 可以修改 NWK_MAX_DEVICE_LIST 和 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 等定义来控制加入限制。  有关更多 详细信息,YK 已提供了正确的应用报告链接(SWRA650)。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会去尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!