Other Parts Discussed in Thread: CC2530
在大型 Zigbee 网络(1000个节点)中、由于芯片限制、Zigbee 网络中的节点数不能太大。 但是、在一些实际情况下、需要更多 Zigbee 节点、因此需要设置多个 Zigbee 协调器来建立多个 Zigbee 网络。 最后、一个节点是否可以收集所有信息并将其上传到 Zigbee 中的 PC? 如何实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
理论上、您会有多个协调器 、负责运行来自不同网关安装的不同 Zigbee 网络、每个协调器都连接到一个通用物联网解决方案、该解决方案聚合所有 Zigbee 消息。 您 可以修改 NWK_MAX_DEVICE_LIST 和 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 等定义来控制加入限制。 有关更多 详细信息,YK 已提供了正确的应用报告链接(SWRA650)。
此致、
瑞安