This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:使用外部32MHz 振荡器、我是否需要对 XOSC_Q2引脚执行任何操作?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1332713/cc2531-using-an-external-32mhz-oscillator-do-i-need-to-do-anything-with-the-xosc_q2-pin

器件型号:CC2531

我正在使用 CC2531、其外部32MHz 振荡器连接到 XOSC_Q1 (引脚22)。  我是否需要任何有关 XOSC_Q2 (引脚23)的信息?  例如、我知道在使用外部振荡器(而不是晶体)时、某些芯片需要将另一个时钟引脚接地。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须检查一下这是否可行。
    外部时钟的性质是什么? TCXO? 削波正弦?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 AMPMAFB-32.0000T 振荡器作为源时钟、并且在进入 CC2531的 XOSC_Q1 (引脚22)之前、它正在经过设置为单端缓冲器输出的 Si5330F-B00216-GMR。