Other Parts Discussed in Thread: CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531 我正在使用 CC2531、其外部32MHz 振荡器连接到 XOSC_Q1 (引脚22)。 我是否需要任何有关 XOSC_Q2 (引脚23)的信息? 例如、我知道在使用外部振荡器(而不是晶体)时、某些芯片需要将另一个时钟引脚接地。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.