Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
主题中讨论的其他器件:Z-STACK
通过 golang 对 ZB 设备尝试一些(希望)简单的命令。
发送此信息: 254 11 33 16 0 0 0 0 0 12 55 44 5 14 20 24 (uint8)
(SYS_SET_TIME) FE 0B 21 10 00 00 00 00 0d 32 37 05 0e 14 18
自2000年以来秒数应为零、后跟01 50 55 05 14 20 24 (H min S M D YY)
我得到的响应是 FE036000022110500、而不是01 61 10 (状态) Im 所期望的响应。
发送此信息: 254 00 33 17 (uint8)
(SYS_GET_TIME) FE 00 21 11
我得到的响应是 FE0360000221115100 、而不是0B 61 11
Im 在我的文档中找不到这些错误代码- 这里
(注意-在这两种情况下、相应的 XOR 值都被附加到发送的值上)