This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:尝试了解对 SYS_SET_TIME 和 SYS_GET_TIME 的响应

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1361720/cc2652p-trying-to-understand-responses-to-sys_set_time-and-sys_get_time

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:Z-STACK

通过 golang 对 ZB 设备尝试一些(希望)简单的命令。

发送此信息: 254 11 33 16 0 0 0 0 0 12 55 44 5 14 20 24  (uint8)

(SYS_SET_TIME) FE 0B 21 10 00 00 00 00 0d 32 37 05 0e 14 18

自2000年以来秒数应为零、后跟01 50 55 05 14 20 24 (H min S M D YY)

我得到的响应是 FE036000022110500、而不是01 61 10 (状态) Im 所期望的响应。  

发送此信息: 254 00 33 17 (uint8)

(SYS_GET_TIME) FE 00 21 11  

我得到的响应是 FE0360000221115100 、而不是0B 61 11

Im 在我的文档中找不到这些错误代码- 这里 

(注意-在这两种情况下、相应的 XOR 值都被附加到发送的值上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    ZNP 工程编译必须预定义 FEATURE_UTC_TIME、在 Z-Stack SDK 示例中默认不启用该功能。  因此、 FE03的返回值 6000 (MT_RPC_CMD_SRSP 为0x60、MT_RPC_SYS_RES0为0x00)表示这两条命令都发生了 MT_RPC_ERR_COMMAND_ID/MT_RPC_ERR_SUBSYSTEM。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否列出了可用的命令_are_? 是否需要安装新固件? Im 希望找到不再生产的 silabs 软件狗的替代产品。

    在哪里 记录了 MT_RPC_ERR_COMMAND_ID/MT_RPC_ERR_SUBSYSTEM?

    就是看到 这个了。 因此未实现 SYS_SET_TIME。 还可以 下一工作日 

    。 我需要(至少)能够创建/删除 PAN、添加传感器、获取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可用的命令列表取决于 ZNP 固件中启用的内容。  在 ZNP 项目构建的 Znp_cnf.opts 中配置了默认的 MT_*定义。  如果您未通过 SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK 构建 ZNP、则需要与为您提供固件映像的任何人交谈。

    -DMT_UTIL_FUNC
    
    -DMT_SYS_FUNC
    
    -DMT_AF_FUNC
    
    -DMT_ZDO_CB_FUNC
    -DMT_ZDO_FUNC
    -DMT_ZDO_MGMT
    -DMT_ZDO_EXTENSIONS
    
    -DMT_GP_CB_FUNC
    
    -DMT_APP_CNF_FUNC

    我已从 ZNP 项目中提取了定义、但  MT_RPC_ERR_COMMAND_ID/MT_RPC_ERR_subsystem 未发送回用户、因此未记录在案、只有 SYS_SET_TIME Cmd0 (0x21)和 Cmd1 (0x10)在 SRSP 数据包中返回。   如果您希望接收应用数据、例如传感器数据、则还需要定义 MT_AF_CB_FUNC;因此、如果主机未反映无线传输的消息的接收、请记住这一点。

    此致、
    瑞安