This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:用于 ZigBee 2.4GHz - 20dBm 的 Balun 部分 Quary 设计

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1364852/cc2652p7-quary-on-balun-section-design-for-zigbee-2-4ghz---20dbm

器件型号:CC2652P7

海天  

我们设计了一种 网关、将 ZigBee 协调器(ZNP-APP)芯片作为 CC2652P7。

我在天线部分有疑问、我们参考了两个 Launchpad 原理图 LP-CC1352-P2 和 LP-CC1352P7-4。 在 平衡-非平衡变压器部分中、两者的值不同。

  建议为  CC2652P7设计使用哪个 LP 平衡-非平衡变压器部分值?

提前感谢。

此致

Bose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bose、

    如果您计划使用20dBm、则使用20dBm 设计、即 CC1352-P2。

    否则、如果您使用的是10dBm、则使用10dBm 设计、即 CC1352-P4。

    CC1352-P4:

    CC1352-P2

    Br、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Jake、

    感谢你的评分