Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P7 海天
我们设计了一种 网关、将 ZigBee 协调器(ZNP-APP)芯片作为 CC2652P7。
我在天线部分有疑问、我们参考了两个 Launchpad 原理图 LP-CC1352-P2 和 LP-CC1352P7-4。 在 平衡-非平衡变压器部分中、两者的值不同。
建议为 CC2652P7设计使用哪个 LP 平衡-非平衡变压器部分值?
提前感谢。
此致
Bose