Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, ENERGYTRACE, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件: ENERGYTRACE、 SysConfig
工具与软件:
SDK:SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (6.41.00.17)
TI 温度传感器示例:temp_sensor_lp_CC2652R7_tirtos7_ticlang
经测试、连接至 openthread 网络时、第一个连接(即 openthread 网络中没有超时记录)消耗的电流为6~7mA、而其他连接消耗的电流为2~3mA。
我想问的是、是否可以降低此电流消耗?
谢谢你



当电流较低时、处于待机模式。