Other Parts Discussed in Thread: CC2530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 工具与软件:
您好!
我使用的是 CC2530F256。 在数据表中、我发现32.768kHz 晶体振荡器的频率容差非常严格。 我找不到能够在温度范围(-40~85°C)内满足+/-40ppm 要求的晶体振荡器。
即使是 CC2530 EM 中使用的晶体振荡器也不能满足此要求。 根据计算、-40~85°C 期间的频率容差可以达到-169PPM、但数据表要求+/-40ppm、包括老化和温度依赖性、如[1]所述。
您能告诉我为何在温度范围内需要如此严格的频率容差吗?
谢谢
John