This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:晶振频率容限_CC2530

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1440708/cc2530-crystal-frequency-tolerance_cc2530

器件型号:CC2530

工具与软件:

您好!

我使用的是 CC2530F256。 在数据表中、我发现32.768kHz 晶体振荡器的频率容差非常严格。 我找不到能够在温度范围(-40~85°C)内满足+/-40ppm 要求的晶体振荡器。

即使是 CC2530 EM 中使用的晶体振荡器也不能满足此要求。 根据计算、-40~85°C 期间的频率容差可以达到-169PPM、但数据表要求+/-40ppm、包括老化和温度依赖性、如[1]所述。

您能告诉我为何在温度范围内需要如此严格的频率容差吗?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是对的、感谢您观看。 这似乎是数据表中的一个错误、因为我们所有推荐的32.768kHz 晶体 都 存在与频率容差相关的抛物线曲线。 应该说的是抛物线系数是-0.04、这是我们的标准要求该晶体。

    我会向我的团队提出并纠正该问题。

    此致、

    按钮