Other Parts Discussed in Thread: CC2530
工具与软件:
尊敬的先生:
您能告诉我 CC2530的晶体振荡器引脚电容(引脚22和23以及引脚32和33)吗?
CC2530 EVM 板针对32.768kHz 使用12.5pF 的负载电容、连接的外部电容器为15pF。 要达到12.5pF 的负载电容、必须分别在振荡引脚上剩余10pF 的电容(此时我们忽略 PCB 布线寄生电容)。
对于32MHz 晶体振荡器、 CC2530 EVM 板 选择16pF 的负载电容、连接的外部电容器为27pF。 要达到16pF 的负载电容、必须分别在振荡引脚上剩余5pF (此时我们忽略 PCB 布线寄生电容)。
通常情况下、MCU 的振荡引脚电容在2~3pF 的范围内、我无法想象 CPIN 能够达到大约10pF。 这就是我问 CC2530的引脚22和23以及引脚32和33的引脚电容的原因。
谢谢
John