Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:Z-STACK、 SysConfig
工具与软件:
我有一个基于 CC2652P2的定制 ZigBee 器件。 它可以 使用 Z-Stack 7.10.00.98来继续处理消息、但不会使用任何更高版本的 SDK (7.40、7.41)来处理消息。 停止工作需要几分钟到几小时的时间。
连接调试器不会显示任何异常情况、所有非 Zigbee 功能(如按下按钮、驱动指示灯 LED)都能正常工作、TI-RTOS 计时器也会继续工作。
协调器抱怨说、它发送的数据包甚至没有 MAC 确认、所以802.15.4堆栈似乎已经有问题了。
该技术正在2.4GHz 频带中具有高干扰的相对较大的网络(~30器件)中进行测试、但其他器件和旧 SDK 适用。 这些代码是根据适用于 TI-RTOS 7的 genericapp Z-Stack 示例得出的。 协调器也运行 TI Z-Stack。
有什么关于如何进一步调试的想法吗? 由于7.10上存在一些路由稳定性问题、我想升级到7.41。