This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在任何晚于7.10.00.98的 SDK 上经过一段时间后、Z-Stack 停止响应

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1439286/cc2652p-z-stack-stops-responding-after-some-time-on-any-sdks-later-than-7-10-00-98

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-STACKSysConfig

工具与软件:

我有一个基于 CC2652P2的定制 ZigBee 器件。 它可以 使用 Z-Stack 7.10.00.98来继续处理消息、但不会使用任何更高版本的 SDK (7.40、7.41)来处理消息。 停止工作需要几分钟到几小时的时间。

连接调试器不会显示任何异常情况、所有非 Zigbee 功能(如按下按钮、驱动指示灯 LED)都能正常工作、TI-RTOS 计时器也会继续工作。

协调器抱怨说、它发送的数据包甚至没有 MAC 确认、所以802.15.4堆栈似乎已经有问题了。

该技术正在2.4GHz 频带中具有高干扰的相对较大的网络(~30器件)中进行测试、但其他器件和旧 SDK 适用。 这些代码是根据适用于 TI-RTOS 7的 genericapp Z-Stack 示例得出的。 协调器也运行 TI Z-Stack。

有什么关于如何进一步调试的想法吗? 由于7.10上存在一些路由稳定性问题、我想升级到7.41。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz:

    您的器件是 ZR 还是 ZED 角色?   您修改了哪些网络配置(SysConfig 或 Z-Stack 文件)?  是否可以使用默认示例重现问题?  在设备崩溃时网络中是否具体发生了任何事情(如果可能、提供监听器日志)?  您是否  也尝试过 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK v7.10.01.24和 v7.10.02.23?  TI R&D 测试团队不断验证  每个版本的大型网络运行情况、且最近未发现任何问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是 ZR。 未修改任何 SDK 文件。 修改了以下 syscfg 设置:

    *频道列表已设置为启用所有频道。

    * TX 功率设置为15dBm。  

    它是随机发生的,但我认为它与网络活动相关(更多的活动失败更快)。 我可以尝试在后台运行监听器、但很难在 监听器日志中准确确定故障发生的时间。

    我尝试了7.10.02.23、它有相同的问题。 这些都是简洁的构建、因此不应保留其他 SDK 中的任何内容。

    硬件不适合任何未修改的示例、因此将很难按原样尝试这些示例。

    此致、

    Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz:

    感谢您提供的其他信息、这些信息确认它与 F2 SDK 中最近解决的另一个问题非常相似(如果不相同)。  遗憾的是、此修复需要更改预构建库、而这些库在版本 SDK 中无法访问。  但是、本周晚些时候或下周早些时候应该会发布 F2 SDK v8.30、我建议您在该新 SDK 上线后立即对其进行评估。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v8.30 SDK 是否位于与现有 v7.41 SDK 不同的位置、或者它是否延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的登记。  很抱歉有此不幸消息、但由于内部问题、F2 8.30 SDK 最近已被门控。  发布的最新暂定日期(截至12月2日)现在是1月31日。

    此致、
    Ryan