This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:闪存擦除时间

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1468390/cc2674p10-flash-erase-time

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:CC2674R10

工具与软件:

您好!

很难预测一个内部闪存段的擦除时间:数据表给出的0周期时为2.1ms 典型值, 30K 周期时为4s 最大值。

->是否有可能获得该范围内其他值的更典型的信息? 例如、在10公里处?  

此外、CC2674R10产品说明书指出、在0周期时的典型值为10ms。 我认为这是一个错误吗?  

谢谢

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey,

    遗憾的是、PG2.0 CC2674P10数据表(SWRS269A)包含发布时可用的不正确的闪存信息。 PG3.0 CC2674R10数据表(SWRS268B)包含此系列器件的正确闪存信息。

    我们在这两个数据点(0和30k 周期)处表征闪存。 没有其他中间点可用、抱歉。

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:  

    在30k 时也没有典型值可供分享?

    此致

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    不是的。  

    需要说明的一点是:30k 周期的最大值是绝对最坏的情况、这在规划一个广泛使用闪存编程/重新编程的产品的长期性能技术规格时是非常有用的值(你的客户似乎正是这样)。  

    此致、

    Rafael