Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, CC2674P10
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2674P10 主题中讨论的其他器件:CC2674R10、
工具与软件:
您好!
很难预测一个内部闪存段的擦除时间:数据表给出的0周期时为2.1ms 典型值, 30K 周期时为4s 最大值。

->是否有可能获得该范围内其他值的更典型的信息? 例如、在10公里处?
此外、CC2674R10产品说明书指出、在0周期时的典型值为10ms。 我认为这是一个错误吗?

谢谢
Geoffrey