一、ECap2Regs寄存器调试监控显示如图Memory map prevented reading现象问题,但是测试实际程序里面是可以进行读写。
1、使用CCS12.3版本进行TMS320F2800137进行仿真调试、ECap2Regs寄存器值无法查看。出现如图所示问题。
2、使用CCS20.2版本则无相关问题出现、可以正常监控ECap2Regs寄存器的值。
二、
因为使用全局变量较多、所以Demo里面Cmd文件只分配使用了RAMLS0的地址、在Cmd文件里修改合并了RAMLS0和RAMLS1地址.如图。就会出现部分全局变量监控显示Memory map prevented reading现象。测试这些变量确实是没办法读写,导致程序跑飞。