菜鸟,初学,求教!
我的在做直流电机控制,ADC采集的是电压。硬件只接了一个ADCINA0。
问题1:ADC采样之后存放在结果寄存器中和存放在DMA中的区别是什么啊?
2:我只有一个采集信号,配置ADC时 ,以下配置可以吗?
AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0x0;//最大转换通道配置为一个,可以吗?
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.CONV00 = 0x0;
3:对于我这个项目,采集直流电机反馈的电压信号,ADC工作在哪种模式啊?是中断?还是DMA?区别是什么?不理解?
初学,问题幼稚,或者不专业,请大虾指教,谢谢!~