您好,请问一下,我想通过CodeSkin提供的C2prog通过CAN给TMS320F28035烧写程序,在使用CAN硬件引导下载完程序过后,在执行程序时,是否还需要将引进改为Flash引导啊?我的意思就是在CAN下载完程序后,是否还需要改变硬件电路程序才能正常工作啊?????????????求救
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问一下,我想通过CodeSkin提供的C2prog通过CAN给TMS320F28035烧写程序,在使用CAN硬件引导下载完程序过后,在执行程序时,是否还需要将引进改为Flash引导啊?我的意思就是在CAN下载完程序后,是否还需要改变硬件电路程序才能正常工作啊?????????????求救
首先,谢谢你的回答,那我再请问一下,我想通过CAN给DSP在线程序升级,你们有什么好点的方案没有啊?就是我的DSP通过仿真器下程序不方便,想通过CAN远程程序更新,能提供一些方案吗?
guang long1 说:首先,谢谢你的回答,那我再请问一下,我想通过CAN给DSP在线程序升级,你们有什么好点的方案没有啊?就是我的DSP通过仿真器下程序不方便,想通过CAN远程程序更新,能提供一些方案吗?
TI没有针对C2000的CAN的Bootloader方案。我们很多客户是自己写CAN的bootloader。Codeskin有这个,但是应该要收费的。
您好,那我想问一下,关于CodeSkin提供的C2Prog的CAN下载,也需要当CAN下载完成后改变电路改变为flash引导吗?这样效率不就不高了吗在实际生产中?