主机程序
从机程序
这是我的程序,主机是39C,从机是335,为什么只能发送到0x9呢?
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
这与I2C示例代码非常相似。他们是否试图将这些例子联系在一起?只发送0x9是什么意思?你是说数据线卡在时钟拉伸模式下了吗
是的,卡在了0x9,后面不能继续发送了
不确定的时钟拉伸表明F28335从属设备处于卡住状态,因为它负责释放SCL线。你能检查一下F28335在收到0x9字节后是否卡在ISR中吗。还要确保地址配置正确,主机发送的地址与从机侧的配置匹配,并且不对这些地址进行任何更改
已经解决了