This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: PWM输出驱动出现常高异常

Part Number: TMS320F280039C


配置描述描述:在项目中使用PWM调频移相,PWM1 与PWM2 ,

①设置PWM2为同步源 ,使用的是 GLDCTL2[OSHTLD]=1 , GLDCTL[GLDMODE]=0,CNT=0输出同步信号;
② PWM2当CNT=0,且GLDCTL2[OSHTLD]=1,全局加载,PWM1 接受到同步信号,并且GLDCTL2[OSHTLD]=1 ,全局加载;

③配置使用adc中断,当PWMCNT==PRD 时产生中断,计算周期和移相角

问题描述,当TBPHS从0变为1时,输出电平持续为高,请帮忙分析原因,以及解决方法

pwm配置如下

EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; //TBCLK = SYSCLKOUT
EPwm1Regs.TBPRD = SRC_Period_min;
EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;
EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;

// Setup TBCLK
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;

EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;

EPwm1Regs.EPWMSYNCINSEL.bit.SEL=SYNC_IN_SRC_SYNCOUT_EPWM2; //ͬ��ԴEPWM2
EPwm1Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK=1; //link EPWM2
EPwm1Regs.EPWMXLINK.bit.TBPRDLINK=1; //link EPWM2
EPwm1Regs.GLDCTL.bit.GLD=1;
EPwm1Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE=0x3; //ͬ�����ز���ʱ��
EPwm1Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE=1;
EPwm1Regs.GLDCFG.all=0xF; //globle load

// Set actions
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET;
EPwm1Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_CLEAR;
EPwm1Regs.AQTSRCSEL.bit.T1SEL = 7;

EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 2;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;

EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED = SRC_Period_min; //12=0.1us*120M
EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED = SRC_Period_min;

EPwm1Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF=CC_CTR_PRD; //�������
EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x09; //force low

//===========================================================================
EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; //TBCLK = SYSCLKOUT
EPwm2Regs.TBPRD = SRC_Period_min;
EPwm2Regs.TBPHS.all = 0;
EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;

// Setup TBCLK
EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // Master module
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
// EPwm2Regs.TBCTL2.bit.PRDLDSYNC=0x0; //TBPRD���������

EPwm2Regs.EPWMSYNCOUTEN.bit.ZEROEN=1; //ͬ���źŹ�������
EPwm2Regs.TBCTL2.bit.OSHTSYNCMODE=1;
EPwm2Regs.TBCTL3.bit.OSSFRCEN=1;

EPwm2Regs.GLDCTL.bit.GLD=1;
EPwm2Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE=0x0; //ͬ������CTR=0;
EPwm2Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE=1;
EPwm2Regs.GLDCFG.all=0xF; //globle load

EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;

// Set actions
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.PRD = AQ_CLEAR;
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET;
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.PRD = AQ_CLEAR;

EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 2;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3;

EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED = SRC_Period_min; //12=0.1us*120M
EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED = SRC_Period_min;

EPwm2Regs.AQSFRC.bit.RLDCSF=CC_CTR_PRD; //�������
EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x09; //force low

中断程序

interrupt void adc_isr(void)
{
      if(LastTheta >=0.0f && PWM_Theta <0.0f) //��λ���0��ʱ��Ҫ��T1�¼���ֹ����ߵ�ƽ
     {
        EPwm1Regs.AQCTLA2.bit.T1U = 0;
        EPwm1Regs.AQCTLB2.bit.T1U = 0;

       EPwm1Regs.AQCTLA2.bit.T1D = 2;
       EPwm1Regs.AQCTLB2.bit.T1D = 2;
}
else if(LastTheta <0.0f && PWM_Theta >=0.0f)
{
EPwm1Regs.AQCTLA2.bit.T1U = 1;
EPwm1Regs.AQCTLB2.bit.T1U = 1;
EPwm1Regs.AQCTLA2.bit.T1D = 0;
EPwm1Regs.AQCTLB2.bit.T1D = 0;
}
else
{
EPwm1Regs.AQCTLA2.bit.T1U = 0;
EPwm1Regs.AQCTLB2.bit.T1U = 0;
EPwm1Regs.AQCTLA2.bit.T1D = 0;
EPwm1Regs.AQCTLB2.bit.T1D = 0;
}

if(PWM_Theta <= 0.0f) //�����ͺ�ԭ�ߣ���طŵ�
{

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP; //����
EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = (-PWM_Theta)*SRC_Period;
}
else //���߳�ǰԭ�� ��س��
{

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_DOWN; //�½�
EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = PWM_Theta*SRC_Period;
}

EPwm2Regs.TBPRD = SRC_Period;
EPwm2Regs.GLDCTL2.bit.OSHTLD = 1;

LastTheta=PWM_Theta;
}

AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
}

驱动1A1B异常

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好

    您似乎正在SYSCLK上运行PWM,您能确保TBPHS设置为2吗?

    配置中的另一件事不是同步后倒计时,您想在同步后倒计数还是倒计数?

    如果同步后倒计时,则TBPHS=2或TBPHS=1将导致输出根据当前配置变高。当同步发生时,TBCTR加载TBPHS并开始倒计数到0,这将PWM设置为高。

    同步后你能试着倒计时吗?

  • (1)确实是在SYSCLK上运行PWM

    (2)我希望PWM1 随着我计算的角度PWM_Theta,超前或者滞后PWM2

    PWM_Theta小于零时,PWM1超前PWM2,此时同步产生时,PWM1需要向上计数,EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_UP,当PWM_Theta大于零时,PWM2 超前PWM1,此时同步产生时,PWM1需要向下计数,EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = TB_DOWN;

    (3)当上次的移相角LastTheta大于0(PWM2超前PWM1),本次的移相角PWM_Theta小于0时(PWM1超前PWM2),为了防止PWM1B出现长高电平,PWM1接收到同步信号时,强制PWM1B为低,PWM1A为高,配置如图

    同理当上次的移相角LastTheta小于0(PWM2滞后PWM1),本次的移相角PWM_Theta大于0时(PWM1滞后PWM2),为了防止PWM1A出现长高电平,PWM1接收到同步信号时,强制PWM1A为低,PWM1B为高,配置如图

  • 您好

    当高脉冲保持高电平时,您是在每次对全局单次加载进行写入时都遇到这个问题,还是仅在某些情况下出现?

    写入EPwm2Regs.GLDCTL2.bit.OSHTLD = 1;的操作是否发生在全局负载事件附近?如果是,是否在该时刻观察到高脉冲问题?

  • (1)并不是每次全局单次加载进行写入是都会出现这个问题

    (2)写入EPwm2Regs.GLDCTL2.bit.OSHTLD = 1的操作发生在全局负载事件附近的情况确实可能出现,我尝试更改中断触发的时机,中断触发发生在过零点,错开写入EPwm2Regs.GLDCTL2.bit.OSHTLD = 1的操作与全局加载的时间,实际测试任然会出现驱动异常持续高的情况。

  • 您好

    是的,这是您在写入OSHTLD之前需要添加到应用程序代码中的内容。在全球负载事件附近写信给OSHTLD时,存在一个已知问题。

    您能否在测试中确保在生成中断时,对OSHTLD的写入发生在下一个全局加载事件之前?